This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:LM5069我的问题是电源适配器在因浪涌电流而插入时可能会发出火花

Guru**** 2588745 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/752145/lm5069-lm5069-my-issue-is-power-adapters-can-spark-when-plugged-in-due-to-inrush-current

器件型号:LM5069

尊敬的:


我们的客户使用 LM5069、但我们发现有一个问题、即电源适配器在插入时会由于浪涌电流而产生火花、因此我们需要确认原理图和计算器工具。

PS-1、在原理图中、现在 U32=NI 且 R83=0。

PS-2、已尝试更改 C317=4.7uf、但无帮助。


e2e.ti.com/.../mx310hd_2D00_v03_2D00_13.pdf

随附了我们的设计计算器文件。 (PS、步骤3和步骤4其他项目不知道它是什么、因此随附了 MOSFET 数据表

e2e.ti.com/.../LM5069_5F00_Design_5F00_Calculator_5F00_REV_5F00_C_2D00_Jeff.xlsx

如有任何建议、请告知我。

谢谢、

此致、

劳伦斯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lawrence、

    感谢您提供详细信息。 您能否在适配器插件事件期间共享输入电压、输入电流、输出电压、栅极的测试波形。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lawrence、

    您能否提供波形来了解问题?

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rakesh

    我们将很快为您提供最新信息...

    谢谢、

    此致、

    劳伦斯。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh

    关于适配器插件事件波形期间的 Vin、Vout、GATE、请参阅以下内容(c1=输入、c2=输出、c4=栅极)和输入最大值。 I 捕获的电流为118mA。

    如上图所示、大约30V 的栅极信号可能正常吗?

    如有任何建议、请告知我。

    谢谢、

    此致、

    劳伦斯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rakesh、

    还有一个问题、3倍的栅极电压是否正常?

    此致
    Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lawrence、

    感谢您提供测试波形。
    您提到最大输入电流为118mA。 当适配器插入时、此低电平电流不应引起火花。 您是否能够使用电流探头捕获峰值电流值?
    栅极电压将为 Vin + 12V。 因此、30V 是正确的。

    我建议降低功率限制、计时器电容值并进行检查。 使 R830 = 18K、C317 = 100nF 并进行测试。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:

    在正常运行条件下、栅极电压将比输入/输出高约12V。
    在哪种情况下、您希望栅极电压为3倍?

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rakesh、

    谢谢、尝试 R830 = 18K 和 C317 = 100nF、但无帮助。
    很抱歉、我的电流探头现在坏了、因此在万用表捕获到118mA 电流之前。

    此致
    Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:

    如果您在热插拔事件期间设法捕获输入电流、以了解我们在浪涌电流电平上的位置、那将会有所帮助。 此外、确保热插拔器件之前的电容非常小、因为器件无法控制放置在其前面的电容。 我建议删除 C461。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rakesh、

    谢谢、看起来已删除的 C461可以解决此问题、现在我们关闭了此项目。

    此致
    Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:

    很高兴听到这种说法。
    您能否关闭此主题?

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rakesh、

    谢谢、抱歉、我不知道如何关闭、您能告诉我吗?

    此致
    Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请单击"此问题已解决"按钮。 线程自动关闭。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rakesh、

    谢谢、但在此网页上没有找到任何"这解决了我的问题"按钮、因此请提供更多建议。

    此致
    Jeff 12/14
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:

    没有问题。 离开它。 周末愉快!

    此致、
    Rakesh