This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92630-Q1:故障引脚上的外部上拉电阻器?

Guru**** 2588825 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92630-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/754401/tps92630-q1-external-pullup-resistor-on-fault-pin

器件型号:TPS92630-Q1

大家好、

TPS92630-Q1具有用于故障引脚的内部上拉电 阻器、但客户希望使用外部上拉电阻器100k Ω。  故障将连接到3.3V MCU、FAULT_S 将不会使用。 外部上拉是否正常?

谢谢、

Sam Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    还有一个问题。

    从热角度来看、以下两种情况下建议使用哪种方法?
    a:一个 TPS92630-Q1通过150mA 电流启用、两个 TPS92630-Q1禁用
    b.启用三个 TPS92630-Q1、每个50mA

    谢谢、
    Sam Lee
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    您能不能处理这个问题?

    谢谢、

    Sam Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:  

    可以使用100kOhm 上拉电阻器。 尽管无需执行此操作、因为 FAULT 引脚上已经有典型的8uA 上拉电路。  

    对于输出通道、由于热传导速度足够快、因此没有典型的热差来设置一个通道150mA 或设置三个通道50mA。