This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5022:最大程度地减小启动期间的延迟、直到 PWM 开始开关

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/754124/lm5022-minimizing-delay-during-start-up-until-pwm-starts-switching

器件型号:LM5022

尊敬的团队:

我们在启动期间面临着 LM5022挑战。 我们希望尽量缩短 PWM 开始开关之前的时间、但随后进行缓慢软启动。 基本上是两级软启动。 当选择所需的 SS 斜坡(470nF)时 、一旦 VIN 上升、PWM 开始以大约17ms 的延迟进行开关。 请参阅 随附的图。 我们希望尽量减小此延迟、但随后保持 SS 斜坡。

我们希望了解以下实现方案、以找到可能的解决方法:

1) 1)如何实现 SS 放电电路? A FET 和串行二极管是否如方框图中所示? 为 SS 引脚/电容器充电时、预期的剩余电压容差是多少。

2) 2)如何实现 COMP 引脚上的1.4V 电压? 它是采用某种 REF、分压器还是 二极管?  1.4V 的容差是多少。

3) 3) 根据数据表、Comp 引脚上的1、450V 似乎正在跟踪剩余的 SS 电压、您能确认吗? 这是如何实现的?  

从测量中可以看到、COMP 引脚电压超过所述的1.4V 时、PWM 开始切换。 我们的想法是对 COMP 引脚进行预充电、以便 我们达到1.4V 阈 值之前的时间很短、器件开始开关、然后 SS 缓慢上升。

或者您还有其他建议吗?

非常感谢

Lutz   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Lutz、

    我已直接与您联系。

    -Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Garrett、

    这个问题是在我的一半时间里从 Lutz 提出的。 到目前为止,我没有交代,但现在我已加入社会。
    您是否想为我提供有关 LM5022启动行为的更多详细信息? 尤其是 Lutz 提到的三个问题。

    此外、我在测试期间发现、外部电路将 SS-Cap 预充电至大约1V 将会使 LM5022挂起。 在 SS 引脚上的电压关闭之前、它不会启动。 为什么 SS-引脚上的电压会停止启动过程?

    感谢您的帮助!

    Benjamin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Benjamin、

    为了减少电路切换前的 SS 时间、最简单的方法是添加一个串联电阻器。 这将提升 SS 电压的开始、以缩短非开关持续时间、同时在开始开关后保持相同的软启动性能。

    1.4V 由两个串联二极管实现。 未表征该容差。

    COMP 引脚被钳位到 SS、直到 SS 上升到高于 SS。 您将看到在上升期间 COMP 跟随 SS、由此实现了软启动。 请注意、PWM 占空比是峰值电流和 COMP 电压的结果(移位和下调)。 SS 限制 COMP 基本上会限制 PWM 占空比、并控制占空比逐渐增大以实现软启动。

    请注意、SS 电流仅为10uA、您的预充电电路可能会阻止 SS 引脚上升到高于该预充电电平。

    希望这些答案能解答您的问题。

    谢谢、
    应用工程学 Yohao Xi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Youhao、

    感谢您的回答。 我还想在软启动电容器之前插入一个串联电阻器。 它可以改善行为。  

    我还尝试了以下电路:

    选择电阻器 R11和 R12可在 P1处获得1.4V 的电压。 通过该电路、我将 SS 充电速度提高至 P2处的1V 左右。 10µA、正常的软启动充电电流 Δ I 将执行剩余的软启动。

    问题是当 SS 电压被这个外部电路强制为1V 时、LM5022不会启动。 PWM 开始开关、但 SS 不开始为 CSS 电容器充电。  

    发生以下序列:

    输入电压超出 UVLO

    2. SS 放电电路释放 SS 引脚  

    3. SS 引脚快速充电至1V  

    PWM 开始开关。

    5. LM5022保持此状态

    为什么 das the LM5022不通过对10µA μ A 电流源进行纹理来完善软启动?

    此致

    Benjamin