This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2595:充电电流问题

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2595, TPS25940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/755359/tps2595-charging-current-issue

器件型号:TPS2595
主题中讨论的其他器件: TPS25940

你(们)好

我们使用 TPS2595为超级电容器15 F 充电。我们的应用与 http://www.ti.com/lit/an/slva920/slva920.pdf 相同。 我们需要至少1.2A 的电流来为超级电容器充电,但在 current.e2e.ti.com/.../TPS2595_2D00_12.13.docx 上充电时只能获得400mA 的电流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Swi Zin、

    感谢您与我们联系。 以下是我的评论:

    • TPS2595没有反向电流阻断功能、因为 IC 中没有阻断 FET。 内部 FET 的体二极管开始导通、一旦输入电压降至超级电容器电压以下、就会有电流从超级电容器流向输入端。 因此、我们建议您使用具有阻断 FET 的 TPS25940进行设计。
    • 您可以通过适当选择 dv/dt 电容器来增大充电电流。 电路中的电流 dv/dt 电容是多少? 这并不清楚、但正如应用手册中提到的、增加充电电流会增加内部 MOSFET 上的功率耗散、一旦达到热限值、器件就会关断。 因此、我们建议您按照应用手册图7中所述的步骤操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen

    感谢快速响应。 在源极和充电电路之间添加二极管后、我们解决了这个问题、并使用了附加文档中的电压感测。 现在充电电流为1.2A、工作正常。  我们使用 TPS 259533e2e.ti.com/.../TPS259533.docx

    谢谢你  

    此致

    SWE Zin