This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65023:希望添加一个与 PMIC#39 LDO 并联的附加 LDO

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65023, TPS650250, TLV755P, TLV758P, TLV733P, TPS7A11, LP5912

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/753834/tps65023-looking-to-add-an-additional-ldo-in-parallel-to-the-pmic-s-ldo

器件型号:TPS65023
主题中讨论的其他器件: TPS650250TLV755PTLV758PTLV733PTPS7A11LP5912

您好!

我们使用的是 TPS65023、在某些情况下、我们需要来自其中一个 LDO 轨的额外电流(例如、添加了屏蔽层)。

TPS65023规定 LDO 具有反向导通保护功能、并允许并行连接外部稳压器。  

我们需要添加一个额外的分立式 LDO、以提供高达额外500mA 的电流@ 1.1V。   

能否获得有关我们可以与65023 LDO 输出并联供电的低成本器件的建议?

我们正在寻找物美价廉的产品。 (低于50美分)。   

Hereis 是指向我们针对此设计的在线硬件规格的链接: mindchasers.com/.../darsena-hw-spec

谢谢、

Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bob、

    TPS65023还有一个您可能不知道的 LDO 限制:TPS65023数据表第28页的第7.5.1.1节 DEFLDO1和 DEFLDO2说明了 DEFLDO1/2引脚只能设置为高电平或低电平、从而产生4种可能的 LDO 输出电压组合。

    您可以选择:(a)完全忽略 TPS65023 LDO、仅使用外部 LDO 根据您共享的规格生成1.1V 和2.5V 电源轨;或(b)使用 TPS650250、该器件具有可使用反馈电阻分压器在外部配置的 LDO。 TPS650250能够在直流/直流转换器电源轨上提供更低的输出电流、但它可以工作、具体取决于您的系统所需的实际负载电流(不包括在您共享的规格中)。

    无论采用哪种方法、我都建议使用 TLV755P 固定输出电压或 TLV758P 可调输出电压 LDO、以满足您在500mA 负载电流下1.1V 输出的要求。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    感谢您指出 DEFLDO 引脚搭接。  但是、在通过 I2C 总线对 LDO 进行微编程之前、我们的电路板会将其保持禁用状态。   

    顺便说一下、我们已经有了 TPS65023的工作板、但我们想提供一个选项、以便在下一个电路板旋转时获得更大的电流。  

    具有1.1V 固定输出的 TLV755P 看起来是一个很好的选择。  但是、它似乎只在 X2SON 封装中提供。  您可以确认吗?

    我刚刚在11月的《PC Design & Fab》杂志上阅读了该封装。  我们尝试保持 PCB 成本较低、因此它没有任何镀层 VIP 或4密耳布线(6密耳及以上)。  

    希望您能告诉我、它还提供了一种替代封装、或者我们将找到一种方法来将其安装到 PCB 制造过程中。

    最后、我们能否使两个1.1V LDO 轨保持启用状态、以驱动高达700mA 的电流?   今天稍后我将深入了解数据表。  

    再次感谢、

    Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bob、

    是的、我看到 TLV75511P 仅采用单个封装、如 TLV75511PDQNR (X2SON)。 我想说、您可以订购 TLV758P 的样片、以便在您的系统中测试该器件并生成您所需的任何电压。

    我不是 LDO 专家、也不知道 TLV758P 器件的预期发布日期(当前列为预发布)、因此我需要将此问题重新分配到其他论坛、以便 LDO 专家可以完成对您问题的回答。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好 Bob

    根据您的电流需求、我们可能还有其他一些您可能感兴趣的器件。
    在固定电压方面、我们有采用 WSON 封装的 LP5912-1.1DRVR。 如果需要更小的电流、我们还提供了采用 X2SON 封装和 SOT-23封装的 TLV733P。 另一个额外的好处是它可以无电容器(这意味着输入/输出电容器是可选的、可用于运行)。

    如果您有任何其他问题、请告知我们。

    此致、
    Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wilson、

    如果能够驱动两个并联的 LDO 为同一负载供电、我们可以使用300mA 器件吗? TI 是否建议以这种方式使用它?

    如果没有、您建议使用500mA LDO 来提供1.1V 电压并提供 X2SON 以外的封装?

    谢谢、

    Bob
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:

    否、我们不建议与 PMIC 负载共享 LDO。
    目前、我们仅有几个 LDO 可支持1.1V 固定输出和高达500mA 的电流。 TLV755P 仅在 X2SON 封装中具有此选项。 LP5912采用 WSON (2x2)封装。 我唯一可以推荐的其他器件是新的 TPS7A11、它还采用 WSON (2x2)封装、但被视为"LiLO"、这意味着它支持更低的输入和更低的输出。 在可调输出方面、TLV758P 将是 Brian 之前提到的最佳器件。

    此致、
    Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    LP5912似乎是一个不错的选择。 如果您不介意、我将深入研究数据表几天、然后关闭数据表/标记已解决的问题。

    谢谢、

    Bob