This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM25119:LM25119输出电压低

Guru**** 2588395 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25119

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/754380/webench-tools-lm25119-lm25119-output-voltage-low

器件型号:LM25119

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

根据 webench 设计、我的 Vin=28V、使用 LM25119作为交错/单输出、根据建议的原理图、Vout 应为24V、Iout=19A (每个通道9.5A)。  但是、在上电时、Vout=1.2V。  选择 Rt 后、开关频率约为172Khz。 我可以在示波器上看到该开关波形。

有人能告诉我从哪里开始令人不安的射击吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Steve、

    您能否在 pdf 中提供原理图?
    此外、您能否提供开关节点和 Vout 波形?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../webench_5F00_design_5F00_265218_5F00_14_5F00_562016787.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Steve、

    感谢您提供原理图。 您是否有开关节点和 Vout 波形?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、钱

    我发现电路板上的 Ccomp2破裂、Rfb2的测量值为12.1K。  更换 Ccomp2=100pF 和 Rfb2=34K (我拥有的最接近的值)后、Vout 测量值为20.8V (不是24V I 预期值)。  至少该设计在某种程度上起作用。

    所连接的是示波器输出、以查看在1A 负载下测试的情况。  CH1=Vout、CH2=SW1。  频率看起来是正确的。  除非您有其他建议、否则我可以稍微调整 Rfb2/Rfb1以获得接近24V 的输出电压。

    感谢您的快速回复!e2e.ti.com/.../ScopeVout.TIF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我想能够调节输出电压(24V 至12V)、您是否建议调节 Rfb1或 Rfb2? 不确定这是否可行。  谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Steve、

    我建议更改底部电阻器、因为底部电阻器与补偿无关。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、钱

    通过使用底部反馈电阻器来调节输出电压、以获得20V 的输出电压(无负载)。  随着负载增加到330欧姆、输出电压降至17.62V。  在100 Ω 负载下、Vout 降至8.51V。   转换器应至少支持16A (每个通道8A)。   请参见随附的 Vout 波形。   inpue2e.ti.com/.../Vout_5F00_vs_5F00_load.pdft电源为28V 50A。  有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Steve、

    我发送了一封包含我的电子邮件地址的邮件。
    让我们通过电子邮件继续讨论。

    谢谢