This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24725AEVM-710:在恒定电流阶段停止充电

Guru**** 2587715 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24725A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/755444/bq24725aevm-710-stop-charging-at-constant-current-phase

器件型号:BQ24725AEVM-710
主题中讨论的其他器件:BQ24725A

您好!

我的客户使用此 EVM 为输入为9V 的2节电池充电。

首次将满电压设置为8.2V、快速充电电流= 1A 时、电池电压= 7.83V 时、充电将暂停。

第二次将全电压设置为8V、快速充电电流= 1A 时、当电池电压= 7.78V 时、充电将暂停。

什么可能导致问题、我们应该如何检查?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您能否检查 BQ24725A 是否进入睡眠模式?
    请检查 VCC 和 SRN 电压差。 我们应该在数据表(电气特性)中进行指定。
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、

    谢谢。 它是由看门狗计时器引起的。