This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24190:2个 USB 端口提供2个器件、为同一电池充电

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/755399/bq24190-2-devices-supplied-from-2-usb-ports-charging-the-same-battery

器件型号:BQ24190

您好!

我们有一个非标准电池充电器解决方案:2个充电器、因为我们有2个 USB 连接器。 每个电池充电器由一个不同的 USB 端口供源。 两个充电器均使用电池。

我们有2个问题:
1)电池有时会高达4.4V (我们确信软件会将寄存器设置为4.2V 电池充电)。 该电压保持几分钟。 有时、电池会进入过压安全模式并关闭。
2) 2)在进行电压调节时、我们会看到电池电压在3至4KHz 的频率下出现一些不稳定情况
是我们的原理图。
有什么想法吗?
Michele2e.ti.com/.../Battery_5F00_charger_5F00_schematic.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michel、

    在双充电器配置中、不建议将 SYS 引脚连接在一起。 如果您卸下其中一个充电器、请查看该行为是否消失。


    此致、
    Joel H