This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92515-Q1:我们应该考虑多大的 VF 裕度?

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92515

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/755336/tps92515-q1-how-much-vf-margin-should-we-consider

器件型号:TPS92515-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS92515

你(们)好  

如果是2个串联的 LED、则 VF 将为5.5V (2.75x2)、因为在我们的用例中 Vin_TYP = 7V、两者之间的差异将为7 - 5.5 =1.5V。  

此外、如果 Vin_min=6V、则差值将为0.5V、这是问题吗? 那么、问题是、我们应该考虑多大的 VF 裕度?  

此致、NY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、NY、

    TPS92515可调节此电压、但平均电流可能会随着电压降低而增加。 这是因为 TPS92515调节峰值电流、并且随着电感器充电电压下降6V-5.5V、电感器/LED 负载开始看起来更有阻性、因此电流从锯齿形变为 RL 充电。 为了减少这种影响、您可以在 LED 上添加电容、必须足够大才能克服"RL"效应。 该设计的另一个有用部分是电感器电流纹波是否相对较小。 如果峰间纹波为20%、则电流可以达到的最高值为平均电流+ Ipeakpeakpeak/2、这将是最高10%的电流。

    最好尝试一下、如果有问题、请尝试上述建议。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢。