This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3809:TPS3809输出振荡

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3809

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/754481/tps3809-tps3809-output-oscillation

器件型号:TPS3809

大家好、

 我的客户正在使用 TPS3809K33、遇到有关输出振荡的问题。

 我在 TI 实验室中对其进行了如下设置:

 TPS3809的 VDD 连接到外部电源。 当我手动旋转并增大输入电压时、当输入电压达到2.93V 左右时、tps3809输出不稳定。 波形已附加。 但是、当我以更快的压摆率增加输入电压时、输出正常。 它几乎就像器件进入迟滞回路、从不会退出。 (黄色是 VDD 引脚、红色是复位引脚)

 我想知道行为背后的机制是什么? 谢谢。

此致、

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Patrick、

    VDD 引脚与 GND 之间是否有一个0.1uF 去耦电容器? 这是数据表第3页电气特性表下的注2中的建议值、有助于提高监控稳定性。

    请告诉我输入端是否已经有去耦电容器、然后我们可以进一步研究。 此外、如果有任何其他东西连接到 VDD 或/RESET 引脚、请说明。 谢谢。

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

     感谢您对本案例的支持。

     VDD 和 GND 之间有0.1uF 电容器、并且放置在非常靠近引脚的位置。 我已经在有无电容器的情况下重新创建了行为。 我还尝试了具有相同行为的不同样本。 我认为它与外部应用无关。 您能否与您的团队核实该器件是如何在该配置下设计的? 谢谢。

    此致、

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Patrick、

    我与我的团队交谈过、我们以前从未见过或听说过这种行为。 这是一个较旧的器件、因此如果这是一个器件问题、我们预计会在之前看到返回结果。 奇怪的是/RESET 输出看起来每7ms 振荡一次、但/RESET 延迟为200ms。 因此、在任何情况下、输出都不应像在示波器捕获中那样发生转换。 我将尝试在工作台上重复这种行为、并让您知道我的发现。

    您能否向我的电子邮件提供原理图? michaeldesando@ti.com

    我们将尽快解决这个问题。 谢谢!

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Patrick、

    在进行基准测试后、我无法重现此问题。 我尝试缓慢且快速地斜升、输出上升并保持高电平和稳定。 我通过万用表测量以及示波器进行了确认。 由于器件较旧、而且我们以前未发现此问题、因此我相信、除非器件损坏、否则这不是 TPS3809问题。 我将需要有关您的测试设置、测试条件、原理图和任何其他有用信息的更多信息。 请发送电子邮件至 michaeldesando@ti.com

    谢谢!
    Michael