This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2970:BQ29700声码范围规格

Guru**** 2588805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/752319/bq2970-bq29700-vocc-range-spec

器件型号:BQ2970

你(们)好

Vocc 的范围是多少?

根据数据表、

当 TA=25°C 时、我发现 Vocc 范围为-10mV 至10mV (第6页)

但在第20页的表2中 、充电过流检测(OCC)电压=-70mV

您能帮您将其删除吗?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请访问第6页
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Onyx

    我 无法理解 Vocc 范围的含义:-10mV 至10mV、 出厂器件配置:90mV 至200mV、步长为5mV。

    在第15页的表1中,VOCC 充电过流检测电压为-45mV 至-155mV,步长为5mV。   

    是否有任何对它们的描述?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的问题没有任何建议或说明
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Jesse、

    Vocc 范围取决于您使用的感测电阻器的值。 这就是您确定电流检测的方式。

    这些是 OTP 中的编程值、步长是我们将使用的值。

    更多信息、请参阅数据表的第6页。