This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3700:TPS3700DDC

Guru**** 2440930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/755411/tps3700-tps3700ddc

器件型号:TPS3700

大家好、

 

TI p/n TPS3700DDC 具有许多封装选项:TPS3700DDCR、TPS3700DDCT 和 TPS3700DDCR2

由于某种原因、这些 pats 具有不同的器件标识:

 

TPS3700DDCR 和 TPS3700DDCT -标记为 PXVQ

TPS3700DDCR2- 、标记为 PB4Q

 

请解释这一区别

谢谢、

Shlomi

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shlomi、

    器件之间完全没有差异。 唯一的区别是订购时器件在磁带内的方向。 当链轮孔位于卷带顶部时、DDCR 的左下角有一个引脚。 当链轮孔位于顶部时、DDCR2的右上角有引脚1。 这在数据表末尾的封装材料-第1页中进行了说明。 这仅在磁带内的拾放机器或其它某些需要设备朝向特定方向的机器中使用磁带时才有用。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。 谢谢!

    Michael