This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27742-G1:直接从 TI 组件中查询相关电量监测计的监测

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27742-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/755263/bq27742-g1-query-related-fuel-gauge-chem-id-updation-direct-from-ti-compony

器件型号:BQ27742-G1

您好、onyx 先生、

非常感谢您先生。 我正在研究与项目相关的电量监测计。 正如我已经告诉过您的、我已经制作了简单的 i2c 程序来获得放电模式下的 SoC 值和电压、但 SoC 没有随电压值变化。 您建议我更新电量监测计的化学 ID 和其他程序。 到目前为止、我已经为化学 ID 执行了 rel-disrel-relel 周期、 并获得了353、因为化学 ID 是 GPC_chem_report 格式 、我更新了电量监测计(BQ27742)的该值、同时也进行了校准。

然后我再次尝试通过我的旧 i2c 代码(与 stm32l053通信)获取 SoC 和电压值。 结果太棒了。 在放电模式下、SoC 值开始变化。 这意味着新的电池 ID 可用于我的电池的电量监测计(Tenergy 3.7V 1400mAh)。 所以我的第一个问题是 我是否仍然需要完成电量监测计的学习周期过程??  


我在一家公司工作、目前公司的项目要求使用1000数量的电量监测计(BQ27742-G1)。 那么,我们是否可以获得所有具有新 化学品 ID:353 的电量监测计作为 TI 的默认输入 ??   

如果没有、如何在不使用 BQstudio 和 EVM2400的情况下更新所有电量监测计中的化学 ID? 让我用所有的方法来实现它。 我是否需要使用代码来更新 chem ID、如果是、如何?   

谢谢你

Reena Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是在单独的线程中解决的。