This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23861:在感测电阻上测量的噪声是否会成为问题?

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23861EVM-612, TPS23861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/752659/tps23861-will-the-noise-measured-on-sense-resistor-be-a-problem

器件型号:TPS23861

各位专家、您好!

我并联测量了两个0.51欧姆电阻器的电压、波形显示为熔断、这是否是一个问题?  

在电路板中、我必须禁用 0x13h 中的断开检测、否则 PD 将保持功率循环。 一旦我认为这可能是由维持功率特征引起的、在测量之后、我发现电路板的最小电流大约为80mA、远高于7.5mA。

顺便说一下、54V 由直流/直流开关生成、频率为500kHz。

我应该检查其他寄存器吗?

谢谢

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    我建议将您的负载连接到 TPS23861EVM-612、这将帮助您隔离问题。 如果 TPS23861能够在不出现任何功率循环问题的情况下开启负载、我们将需要查看您的原理图和布局。 谢谢。

    此致、
    一分钱
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Penny:

    感谢您的评论、我找到了第三家供应商设计的 PD、该 PD 从 POE 接收电力、并生成5V/4.7A 电源。  

    因此、我可以将电路板连接到此 PD、然后将 PD 连接到直流电子负载、之后我可以设置不同的电流并运行测试。

    我在下面列出了我的结果、

    负载 寄存器中的当前值   实际电流 PD 状态 注释
    0xDA 13.3mA 常开
    5V/0.1A 0x16f 22.4mA 常开
    5V/0.2A 0x20a 31.8mA 常开
    (笑声) (笑声) (笑声) 常开
    5V/0.7A 0x52c 80.8mA 常开
    5V/0.8A 0x5b8 - 0x5cf 89.3mA - 90.7mA 常开 读回的电流值不稳定
    5V/0.9A 0x3eb - 0x415 61.2mA - 63.8mA 常开 读回的电流值不稳定、并且较低
    5V/0.95A 0x1bf - 0x214 27.3mA - 32.5mA 常开 读回的电流值不稳定、甚至更低
    5V/0.97A 0xcc - 0x144 12.5mA - 19.8mA 常开 读回的电流值不稳定、并且非常小
    5V/0.98A 0x0 - 保持开/关 PD 保持功率循环、电流回读为零。

    当电流大于80mA 时、电流感应似乎是错误的、您能就此提供一些建议吗?

    谢谢

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Chris:

    您是否试用过 TPS23861EVM-612? 您是否看到了相同的行为? 您能否在一个屏幕中发送捕获 RESET、VDD 和 VPWR 的波形、并检查加电序列? 基本上、您需要遵循本应用手册 http://www.ti.com/lit/an/slua818/slua818.pdf 中所述的上电顺序。谢谢。

    此致、

    一分钱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    我上次答复已经有一段时间了。 您是否解决了该问题? 我计划关闭此主题。 谢谢。

    此致、
    一分钱