This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL494:低频

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TL494

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/755328/tl494-low-frequency

器件型号:TL494

我想在低频(50 - 80Hz)下使用 TL494。 但在首次设置时、我会在任一输出端看到随机双脉冲。  

有没有解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Fons

    我以10kHz 的频率运行 TL494、但绝不会低至50/80Hz。

    我首先要检查的是振荡器稳定运行。

    在如此低的频率下、PWM 比较器输入端的 dv/dt 将会变化较低。 这意味着比较器将对噪声非常敏感。 这是我首先要检查的东西。

    您能发布一些波形吗?

    此致
    Colin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Fons

    我们已将此主题脱机并通过电子邮件进行通信、因此我将关闭此主题。

    此致
    Colin