请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25882 您好!
一个多月以来、我从 Mouser 购买了20个 IC BQ25882、但由于缺少编程手册、我无法使用该 IC。 由于我的第一次推荐受到营销团队或处理这些问题的人员完全不感兴趣的对待、因此我需要重新打开有关此问题的新推荐。
Mister Jeff F 对我说、无法发布手册来保护 TI IP 免受竞争对手的影响。 Guru 先生、您所指的是什么严格的机密信息来保护您? 内部寄存器及其字段、或者在内部方框图中、或者可能在直流、交流图或引脚分配中、或者可能在 I2C 串行通信协议中。 这些是必须随时在 IC 数据表中找到的常见信息(如果电路已经在标记的上)。 当我购买器件时、我有权获得正确使用的完整说明。 我认为有人没有完成工作、也没有此 IC 的书面数据表。
我认为市场营销团队处理和解决这种情况的方式明显违反了消费者权利。 至于对客户缺乏不关心、优惠和歧视性待遇的问题,我没有任何意见。
大学教授博士
Radu Drosescu
技术大学 GF.Asachi Iasi