This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:电压 ADC 冲击和有时损坏

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, TIDA-00449

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/755199/bq76940-voltage-adc-shock-and-sometime-damage

器件型号:BQ76940
主题中讨论的其他器件: TIDA-00449

由于我为 BQ76940添加 B 样本、有时会发现 VC5B 至 VC6、VC10B 至 VC11损坏、VC6电压与 VC5B 相同、VC11与 VC10B 相同、但在无电源时、我无法使用磁通测试它们之间的短路。

另一个问题是电压 ADC 检查,电池电压 ADC 为休克±2~30 mV,当打开平衡功能时,电击更大,但当我选择磁通检查电压时,没有电击,我将原理图显示为 ti perferd,

那么、我如何才能解决这两 个问题

非常感谢~~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nan、您好!
    该器件旨在实现随机电池连接容限、但未包含用于指示限值的规格。 虽然通常预计可以在不损坏 IC 的情况下组装电池组、但由于组件配置的原因、引脚上可能会产生应力。 见 www.ti.com/.../slua749 图21。 VC5B、VC6、VC10B、VC11具有绝对最大限值中的最低限值、在某些设计中可能需要使用齐纳二极管来限制电压。 在某些情况下、控制连接序列可能是首选方法。

    各组之间的平衡是独立的、因此您可以看到连接电阻测量值、如 apnote 的图8所示。 另外、平衡是占空比、用于测量和平衡、如 www.ti.com/.../slua775中所述、请参阅图5。 输入滤波器必须在12.5ms 内稳定、否则将观察到电压误差。 单元格1、单元格6和单元格11具有最强的去毛皮度。 使用较小的输入滤波电阻器来降低这种影响。 EVM 的1uF 将显示一些电压误差。  TIDA-00449使用0.22uF CC 电容器。