This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76200EVM-606:正常模式、泄漏电流为180uA

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76200EVM-606, BQ76200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/755357/bq76200evm-606-normal-mode-the-leakage-current-is-180ua

器件型号:BQ76200EVM-606
主题中讨论的其他器件: BQ76200

大家好、团队、

我 测试  了 BQ76200EVM-606、在 J4和 J1之间添加20V 电压、当 CHG_EN =高电平时、DSG_EN =高电平、CP_EN =高电平、PCHG_EN =低电平、PMON_EN =低电平。 泄漏 电流值为180uA、当 CHG_EN =高电平时、DSG_EN =高电平、CP_EN =高电平、PCG_EN =高电平、PCG_EN =高电平、PCG_EN =高电平  PMON_EN = Lo、 泄漏 电流 值 为1.3mA。 当 CHG_EN =高电平时、DSG_EN =高电平、CP_EN =高电平、PCHG_EN = 高电平 、PMON_EN =高电平。 泄漏 电流值为2.8mA、BQ76200 数据表指示正常  模式(CHG_EN =低电平、DSG_EN =高电平、PCG_EN =高电平)、PCG_EN =高电平、PCON_EN =高电平 50~60uA。为什么有如此大的差异?当 BQ76200 PMON_EN=Hi 和 PCHG_EN=Hi 时、 泄漏 电流 值  过高 、原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:
    bq76200的控制输入具有高达14V 的建议输入电压、而 BAT 电压可能会高得多、因此 bq76200EVM-606包含齐纳二极管电路、可提供电压受限的控制电压、这会给电源增加意外电流、 但这不是您看到的结果。
    PCHG 电路具有大约1.5mA 的内部偏置电流、当激活时、该电流将从 BAT 或 PACK 引脚中的较高者汲取。
    PMON 电路具有随电压变化的内部偏置电流、在较高电压下约为3mA。 请参阅 www.ti.com/.../slua794的图7和图8
    PMON 通常仅在短时间内开启。 由于使用预充电时电池通常较低、因此可能不需要 PCHG 电流。 可使用较低的电流进行分立式预充电控制。 当系统同时具有预充电和预放电电路时、由于您观察到的电流、bq76200 PCHG 可能是预放电的首选。