请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2115A 我在修订历史记录中注意到、存储温度额定值已从绝对最大额定值表中删除。
存储温度额定值是多少?
谢谢、
Craig
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Craig、
存储温度额定值为-60C 至+150C。
作为一个快速注释、我想提一下 TPS2115A 是一款较旧的器件(于2004年发布)。 我想知道您是否可以为未来的项目考虑一种更新的替代方案。
与 TPS2115A 相比、TPS212x 在每个类别中都具有更好的性能。 它具有更宽的输入电压支持(2.7V–22V)、更好的 RDS、ON、更小的解决方案尺寸以及一些附加功能、包括优先级操作和5us 切换时间。
谢谢、
黄亚瑟