This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2115A:存储温度范围是多少?

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2115A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/755138/tps2115a-what-is-the-storage-temperature-range

器件型号:TPS2115A

我在修订历史记录中注意到、存储温度额定值已从绝对最大额定值表中删除。

存储温度额定值是多少?

谢谢、

Craig

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Craig、

    感谢您与 E2E 联系!

    让我回到这个问题上、数据表看起来是在2011年更改的、因此我可能需要进行一些挖掘。

    谢谢、

    黄亚瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Craig、  

    存储温度额定值为-60C 至+150C。  

    作为一个快速注释、我想提一下 TPS2115A 是一款较旧的器件(于2004年发布)。 我想知道您是否可以为未来的项目考虑一种更新的替代方案。

    TPS2115A 相比、TPS212x 在每个类别中都具有更好的性能。 它具有更宽的输入电压支持(2.7V–22V)、更好的 RDS、ON、更小的解决方案尺寸以及一些附加功能、包括优先级操作和5us 切换时间。  

    谢谢、

    黄亚瑟