This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3409:PGATE 输出和使能输入之间的延迟

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3409

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/754928/lm3409-delay-between-pgate-output-and-enable-input

器件型号:LM3409

大家好、

在设计中、我将 LN3409QMY 用作 LED 驱动器。  
LED 驱动器由使能引脚驱动。 我注意 到、当 IC 封装达到40度时、在使能信号和 PGATE 输出之间引入了300us 的延迟(低于40度时、延迟小于50us)。

这种延迟是不必要的、因为这样并不是所有所需的能量都能通过 LED。

是否有办法减少该延迟?

谢谢、
Stijn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Stijn、您好!

    当 ENABLE 处于低电平时、LM3409将进入低功耗关断状态13ms。 您可以使用 UVLO 引脚代替 EN 引脚来禁用和启用。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Irwin、

    感谢您的回答、您能否解释为什么 IC 封装达到40度温度时延迟会有如此大的差异?

    我在数据表中找不到有关此计时的任何信息。

    此致、
    Stijn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Stijn、您好!

    我不确定您将 EN 保持在低电平的时间、或者您是如何使用 EN 低电平的。 一旦 VCC 降至3.73V 以下、它将进入低功耗关断状态的内部 VCC UVLO。 我将查看您使用 EN 时的引脚电压、以了解引脚上的电压在做什么。 根据您使用 EN 的方式、您可能能够增加 VCC 电容器以更改 EN 高电平行为。

    μA 数据表:"LM3409/09HV 可通过将 EN 端子接地置于低功耗关断状态(通常为110 μ A)
    (任何低于0.5V 的电压)、直到 VCC 降至 VCC UVLO 阈值(通常为3.73V)以下。 在正常情况下
    运行该端子应连接到高于1.74V 和低于绝对最大输入电压的电压
    额定值。"

    使用 UVLO 引脚禁用将加快开通速度。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Irwin、

    我可以通过电子邮件联系您吗? 我公司的 TI 客户经理告诉我在这里提出我的问题、但这样、我就无法共享机密信息。

    此致、
    Stijn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、我将发送联系信息。 我将检查"已解决"、因为这将离线进行。

    此致、