This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3414:选择负载时的 lm3414 LED 驱动器初始浪涌电流

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3414, LM3409, TPS92515

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/754862/lm3414-lm3414-led-driver-initial-rush-current-when-load-conected

器件型号:LM3414
主题中讨论的其他器件: LM3409TPS92515

您好,  

我将 LM3414用于 LED 灯串(4个串联的 LED)驱动器。 电源18~ 24V。 LED VF = 2.82V/ LED  

请参阅随附的原理图 。 当开关 B 闭合时(电路中的2LED ),当开关 A 接近开路状态时,将出现超过1.5A 的浪涌电流峰值。

但是,当开关 B 打开(电路中有4个 LED)和开关 A 打开以关闭时,不会出现太多浪涌峰值(小于1.5A)

请帮助您如何将该峰值降低到1.5A 以上????

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果您打开 LED 灯串、误差放大器将尝试进行补偿、以使电流流向输出端、从而降低电压。 当开关闭合时、误差放大器需要重新调整到负载、从而导致过冲、直到误差放大器恢复。 我建议在执行此操作时使用 DIM 引脚。 您还可以使用 iadj 引脚来软启动开通。 您还可以查看 LM3409或 TPS92515、它们是不会执行此操作的滞后器件。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Irwin,  

    感谢 您对问题的解释,您能告诉我如何使用 DIM 引脚来解决这个问题吗? 当前设计我已将 DIM 引脚保持打开状态。  

    那么,请告诉我软启动 Iadj 引脚是如何的?  

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    打开 LED 灯串时、我会先将 DIM 拉低、然后再使用 DIM、如下所示。  这样、它就不会尝试将电流驱动到开路。  您可能会发现、当从四个 LED 切换到两个 LED 时、您必须先降低 LED 电流、然后才能使用 DIM 进行禁用、在执行此操作之前、我会尝试以下操作。  

    我不确定您计划如何运行此(排序)。  如果您使用 DIM 引脚、您可以移除开关"A"、因为 DIM 将控制 LED 灯串的开/关、这将只留下开关"B"。  您可以尝试关闭"B"并查看过冲是否可接受、如果不能接受、您可能需要在关闭"B"之前使用 Iadj 来降低电流。  同样、TPS92515和3409也不会有问题、因为它们是磁滞部件、没有控制环路、只调节峰值电流。

    此致、