This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TPS23861:复位上升/下降时序规格。 复位引脚的说明(PoE PSE 启动指南)

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/755248/faq-tps23861-reset-rise-fall-timing-spec-of-reset-pin-poe-pse-startup-guidelines

器件型号:TPS23861

你好

     TPS28861是否具有 RESET 引脚的上升/下降时序规格? 谢谢你。  

BR

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Patrick、

    是的、有关在涉及 RESET 引脚时如何正确设计 TPS23861的指南。 您是否阅读过数据表中讨论复位引脚的部分(第15、23、78、180页)? 第23和180页的特别说明特别重要。

    还有一份名为"TPS23861上电注意事项"的白皮书(SLVA723)、其中更详细地讨论了该主题。 您可以在此处找到它--> www.ti.com/.../slva723

    如果您已阅读这些文档、请告知我们任何不清楚的部分、并/或您寻求其他指导。

    感谢您对德州仪器 PoE 产品的支持、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrcik:

    请查看 Thomas 建议的内容、以确保遵循上电序列(RESET 信号和 VPWR)。 这对于确保器件正常运行非常重要。 此外、对于复位信号本身、没有特定的上升和下降时间要求、但数据表第6.6节中有一个最小抗尖峰脉冲时间要求。 谢谢。

    此致、
    一分钱