This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23880:TPS23880是否可以与具有12.5k Ω 检测电阻器的 PD 通信

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23880

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/755386/tps23880-whether-the-tps23880-can-communicate-with-pd-which-has-12-5kohm-detection-resistor

器件型号:TPS23880

大家好、

TPS23880是否可以与具有 12.5k Ω 检测电阻器的 PD 通信? 它有风险吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、

    在 TPS23880的自动和半自动模式下、不会打开端口、因为检测无效。 但是、在验证寄存器44h 至47h 中的检测电阻后、您可以在手动模式下使用强制开启。 谢谢。

    此致、
    一分钱
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Penny:

    感谢您的快速响应。