This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25101:直至快速充电

Guru**** 2524250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/754815/bq25101-straight-to-fast-charge

器件型号:BQ25101

大家好、

我的客户遇到了一个问题、他们没有观察到充电器预充电、直接充电。 他们正在模拟此测试的输出端的电池。 它们将电压保持在2.5V 的预快速阈值以下、但不会观察其预期的6mA 预充电电流。 相反、它们会观察到30mA 的快速充电电流。 有什么原因呢? 下面是它们的原理图。

我已要求提供此行为的示波器截图、以查看器件是否在快速充电之前进行了预充电以及/或输出是否发生了振荡、以确保我们不会在预快速阈值附近振荡。 即使这样、您也会看到充电电流的波动、对吧?

谢谢、

Joe - FAE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    快速更新。 它们使用 Keithley 2302电池仿真器。

    -Joe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Joe
    在该器件上、我们没有预充电到快速充电的问题。 OUT 处的电压将设置转换点、预充电至快速充电的抗尖峰脉冲时间为57us、而预充电至预充电的快速充电时间为32ms。
    对 OUT 和 ISET 进行范围捕获将有所帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bill、

    我将看到我是否可以获得示波器快照。 要进行确认、转换点的典型值为2.5V、对吧? 当您说 OUT 处的电压将设置转换点时、会有点困惑。

    谢谢、
    Joe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Joe
    是的、典型值为2.5V、最小值为2.4、最大值为2.6V。
    在 OUT 引脚上测量电压。 如果电路在电池和 OUT 引脚之间存在压降或电阻、这可能会导致错误。

    很抱歉、混淆了、电压是在 OUT 处测量的、但是一个在内部设置的固定值。