This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780:UCC28780拓扑咨询

Guru**** 2810895 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28780, UCC28C40

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/755492/ucc28780-ucc28780-topology-consultative

器件型号:UCC28780
主题中讨论的其他器件: UCC28C40

您好,UCC28780   可设计 为 升压,输入电压10V 至75V、输出90V?请帮助检查它、tks!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Darren

    否、UCC28780无法满足此规格。 UCC28780 ULVO 阈值将不允许在低至10V 的输入电压下运行。

    我们的其中一款电流模式 PWM 控制 器、例如 UCC28C40或我们的升压控制器 www.ti.com/.../overview.html、最适合满足此要求。

    此致、
    Eric