This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65910:PMIC LDO 输出上的铁氧体磁珠

Guru**** 2810885 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/754178/tps65910-ferrite-beads-on-pmic-ldo-outputs

器件型号:TPS65910

您好!

关于适用于 AM335x 的 TPS65910xx、请参阅入门套件原理图(如下所示)、
LDO 输出端有铁氧体磁珠、如 VDIG1/VMMC/VAUX2/VPLL、但上没有铁氧体磁珠
直流/直流输出、如 VDD1/VDD2/VDD3。
processors.wiki.ti.com/.../TMDSSK3358_3H0009_REV1_2B_SCH.pdf

请告诉我、使用这些铁氧体磁珠的原因是什么、尤其是规格150Ω(100MHz)、800mA
以及为什么只有这些电力线而不是其他线路。 是否需要添加这些铁氧体磁珠?

此致
巴杜语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Paddu、

    铁氧体磁珠用于滤除电源上不需要的高频噪声、通常在负载点附近。

    VMMC、VPLL、VDIG2、VAUX2均为 AM335x 处理器中易受噪声干扰(ADC、PLL 等)影响的部分电源、需要使用铁氧体磁珠来确保为处理器提供干净的基准。

    我无法确切地说为什么选择该值、 但是、如果您查看此设计中使用的铁氧体磁珠的数据表、它将向您显示阻抗与频率之间的关系图、阻抗最高的区域应在添加铁氧体磁珠之前存在噪声的区域周围。

    您应该添加这些铁氧体磁珠、因为它们位于参考设计中、且参考设计是经过验证的解决方案。
    如果您希望节省成本、可以通过将这些铁氧体磁珠替换为0欧姆电阻器或具有相似传递函数(频率响应)的不同铁氧体磁珠来测试您的设计。

    如果您从设计中移除铁氧体磁珠、我们无法保证系统能够按预期运行。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    非常感谢您的详细回答。
    请允许我再问一个问题。

    是否有任何方法来找出噪声源、以便选择合适的铁氧体磁珠。

    此致
    巴杜语
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    巴杜、

    根据离线向我提出的类似问题、我认为高频"噪声"实际上是由于 LDO 的上升时间几乎为瞬时的过冲:

    VAUX2、VDIG1和 VMMC 在没有铁氧体磁珠的情况下具有相似的波形、并且它们都在负载点(POL、靠近 AM335x)使用单个 FB。
    VPLL 非常敏感、波形略有不同、因此它使用1个 FB 和1个10nF 电容器在 POL 进行额外滤波。
    VDAC 具有类似的过冲、但在施加负载时也有一些下冲、因此该电源轨使用4个10nF 电容来降低过冲、使用10uF 电容来防止下冲。

    这是对这些特殊无源组件的需求最可能的解释。