This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2854:室温下的振荡器频率

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: UC2854, UC2854B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/755490/uc2854-oscillator-frequency-at-room-temperature

器件型号:UC2854

大家好、

我的客户对 振荡器频率有疑问。

在数据表中、T=[-40;+85摄氏度]时给出了最小值/最大值。

我们是否只有25摄氏度时的最小值/最大值?

提前感谢您的反馈。

POL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pol、

    您可以通过电子邮件联系我吗?

    谢谢

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Doc2.docxHelloPol、

     UC2854的频率范围未指定为25摄氏度

    但是 、您是否确定您感兴趣的不是 UC285A 或 UC2854B?

    这些是较新的器件、与 较旧的 UC2854相比有了显著的变化。

    这些器件的频率范围在数据表的图7中指定、并随附。

    其频率范围约为10kHz 至800kHz

    此致

    John