请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UC2854 大家好、
我的客户对 振荡器频率有疑问。
在数据表中、T=[-40;+85摄氏度]时给出了最小值/最大值。
我们是否只有25摄氏度时的最小值/最大值?
提前感谢您的反馈。
POL
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
e2e.ti.com/.../Doc2.docxHelloPol、
UC2854的频率范围未指定为25摄氏度
但是 、您是否确定您感兴趣的不是 UC285A 或 UC2854B?
这些是较新的器件、与 较旧的 UC2854相比有了显著的变化。
这些器件的频率范围在数据表的图7中指定、并随附。
其频率范围约为10kHz 至800kHz
此致
John