This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548B22:MODE / VSEL/FSEL 设置下的 VBP = 2.93V

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS548B22

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/752399/tps548b22-vbp-2-93v-for-mode-vsel-fsel-setting

器件型号:TPS548B22

您好、TI、

我们将 TPS548B22用作直流/直流降压转换器解决方案。 我们的客户和我们对 MODE / VSEL/FSEL 设置的 VBP 电压有疑问。

VBP 在正常运行时为5.07V、因此我们很困惑、为什么您特别列出了 VBP = 2.93V 时计算出的 Vdetect_TH 范围?

我们知道控制器将在初始上电期间检测外部电阻分压器分压比(VDD = 3V、VBP = 2.9V)。

这意味着数据表第7页中的表仅在 BP 从2.93V 上升到5.07V 时出现。

这似乎是一种获取 config 的异常方法、我们甚至无法控制 VDD/VBP 上升时间。 还是 VBP 保持在2.93V 并等待所有配置稳定?

是否有必要使用不同的 RES 分压器分压比在每个引脚上获得与第7页列出的目标电压相同的电压?

标准

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Swordfish-BP-Dectection-Threshold_5F00_1.pptxHiStan、

    请参阅随附的功率点。  为了使 BP 上升、VDD 只需高于 VDD UVLO 开启阈值。  当 BP 上升时、它将保持 在引脚搭接 检测点上的电压(~2.9V)、此电压设置器件配置。  BP 被提升至这个中间电压来为引脚搭接采集提供一个基准。  完成此操作后 、BP (LDO)将斜升至其最终电压(5V)。

    谢谢你。

    Amnat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Amnat、现在很清楚。 谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stan、

    没问题。  我很高兴能提供帮助。

    Amnat