This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM76003:PGOOD 引脚说明(数据表错误?)

Guru**** 2747345 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/755467/lm76003-pgood-pin-clarification-datasheet-mistake

器件型号:LM76003

你(们)好!

数据表中规定:

当 FB 电压在电源正常范围内时、通常比内部基准 VREF 高+6%、比内部基准电压低–7%、PGOOD 开关关闭、PGOOD 引脚电压被拉至接地。 当 FB 比 PGOOD 阈值更接近 FB 2%(典型值)时、PGOOD 开关关闭、引脚上拉至连接到上拉电阻器的电压。

我认为有问题。 以下内容是否正确?

当 FB 电压超出电源正常范围时、通常比内部基准 VREF 高+6%、比内部基准电压低–7%、PGOOD 开关打开、PGOOD 引脚电压拉至接地。 当 FB 比 PGOOD 阈值更接近 FB 2%(典型值)时、PGOOD 开关关闭、引脚上拉至连接到上拉电阻器的电压

或者我是否了解该引脚完全错误?

此致、提前感谢

Giaime

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Giaime、

    我相信您是正确的。 我将与正确的联系人联系、以便在下一个版本中进行这些更改。

    谢谢!
    Sam