This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543B20:关于带反馈电阻器的遥感精度

Guru**** 2393725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/755437/tps543b20-about-remote-sensing-with-feedback-resistors-accuracy

器件型号:TPS543B20

您好!

您能告诉我使用反馈电阻器进行遥感的情况吗?

在该℃中、Vref 的精度为0.5%@Tj=-40至125 μ s。
我的理解是否正确?
客户希望了解在使用反馈电阻器时如何考虑精度。






此致、

Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuseke-San、您好!

    Vref 的精度仍然与 EC 表中的精度相同。 但是、由于外部电阻分压器网络的容差、输出电压精度将高于+/-0.5%。 可以在0.1%、0.25%、0.5%、1%或更多选项中找到电阻器容差。

    套件