This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62000:为什么选择长引线?

Guru**** 2587725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/753965/tps62000-why-the-long-leads

器件型号:TPS62000

您好!

我正在研究使用 采用 TPS62000SHK 的高温电路板设计。 我注意到、封装的引线非常长。 我想知道其目的是什么。 在降压稳压器中、我们通常希望尽可能减小热回路的面积、因此我们希望将组件放置在尽可能靠近引脚的位置。 不过、引脚的扩展非常远。 那么、问题是引脚为什么这么长、对于这种布局、有哪些建议?

谢谢!

theo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我还想问、由于数据表中没有任何 HKK 封装、是否可以为此芯片生成热阻结至环境指标。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我们当前的产品组合中不存在 SHK。 数据表中只有 VSSOP 封装提供热性能信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    很抱歉,我不理解。 TPS62000SHKK 仍然是一个有源器件。 为什么它不在产品系列中? 我对数据表中无法识别的封装有疑问、其中陶瓷双扁平封装(HKK)上的引脚1在哪里。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rasto、

    TPS62000SHK 是我的产品系列的一部分、这就是为什么会产生混淆的原因。 给您带来的不便、我深表歉意。

    HKK 拥有非常长的销售线索、因为我们允许客户修整并形成他们所需的长度。

    使用 HKK 封装设计布局时、没有特殊的规则。

    至于 HKK 封装上的引脚1、如果您查看数据表第2页的说明、它会显示引脚排列。

    谢谢、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel 感谢您的回答。
    问题已解决。