This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61161:流入 TPS61161的标称/典型反馈电流是多少?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61161

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/754744/tps61161-what-is-the-nominal-typical-feedback-current-into-the-tps61161

器件型号:TPS61161

我在纯升压 DCDC 模式下有一个 TPS61161应用(电压输出-不是 LED 灯串):

30V 升压-想要最大程度地减小 FB 分压器中的电流-当前设置为大约35uA。

我在系统中有反馈、可使用 PWM 调节输出(电压)电平。  

如果我知道 FB 偏置电流为1-2uA 而不是0-2uA、这会很有帮助。

如果可能、我想增加 FB 电阻器、了解这些信息可以帮助我解决容差问题。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mark
    流入 FB 的最大电流为2uA、数据表中提供了此规格。 FB 电阻器对 FB 偏置电流没有太大影响。
    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    感谢您的回答。 正确-进入反馈引脚的最大泄漏电流为2uA、也是的、FB 电阻器对这个变量没有影响。

    但我实际上要问的是泄漏电流的典型值。 此应用用于动态输出电压升压转换、而不是 LED 应用-因此我将有2个反馈电阻器(无 LED)。 我希望最大限度地增大反馈电阻器(最大限度地降低设计的电流负载)。 但是、反馈电阻器串电流越低、泄漏电流的误差就越大。 因此、我想知道泄漏电流的典型值是多少。

    我希望这有助于理解我的目标和原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!
    理解它、但很抱歉、我没有此规格的典型值、但对于您的应用、您可以使用2uA 作为典型泄漏电流来选择电阻器。 这样、您就可以确保每个器件都能获得相似的性能、对吧?
    此致
    肖恩