This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25069:关于栅极引脚电容对 IC 的影响

Guru**** 2652125 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/754132/lm25069-on-the-influence-of-gate-pin-capacitance-on-ic

器件型号:LM25069

您好!

我将向您提出与上一个问题相关的问题。
由于栅极引脚具有大电容、它是否会对 LM25069内部产生压力?

当 GATE 引脚的电容值为1 μF 时、 当  重复热插拔时、GATE 和 GND 引脚之间会出现短路故障。

正如您在上一篇文章中所说的、我要求客户降低电容值(1nF)。
那么、它似乎不存在短路故障。

我想知道栅极引脚的电容是否与 LM25069栅极引脚的短路故障相关联。
请给我建议。

此致、
YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    YUto Sakai、您好!

    我 已经完成了您之前与 Rakesh 的讨论。

    您的客户似乎在栅极引脚放置1uF 电容器以实现软启动/转换率开启。  这将是持续输出短路条件下的"MOSFET"问题。 下面是更详细的说明。

    • 例如、存在持续输出短路。 然后、LM25069根据流经感测电阻的电流检测短路。 MOSFET 的栅极立即被控制器通过260mA 下拉电流拉至低电平。 您可以理解、栅极电容越高 、使用恒流源对其放电的时间就越长。
    • 在栅极被拉至低于 MOSFET 的 Vth 的低电平之前、将有电流流经 FET、电压约为 输入电压。 这将导致 FET 中的功率耗散。
    • MOSFET 放电所需的时间越长、FET 损坏的可能性就越大、因为在栅极被拉至低于 Vth 的低电平之前、它将消耗功率。 因此、存在一个 FET 可能损坏的问题。 控制器- LM25069不会受到影响。  

    现在、如果您像下面那样放置电路、额外的栅极电容会立即通过 PNP 放电、并确保 MOSFET 的栅极快速放电。

    希望这能解答您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Praveen-San、

    感谢你的答复。
    很抱歉让你感到烦扰。

    260 mA 恒定电流源是否可能会因放电时间更长而受到某种程度的损坏?

    这一次、当1μF μ F 电容器被连接时、LM25069的 GATE 引脚被损坏。
    当连接1nF 电容器时、它不会损坏。
    我认为电容值有影响、您能确认吗?

    此致、
    YUto Sakai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    YUto Sakai、您好!

    您能告诉我们您是如何确认浇口销损坏的吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    测量了 GATE 引脚和 GND 引脚之间的特性。
    因此、我确认它处于内部短路状态。

    此致、
    YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    YUto Sakai、您好!

    增大栅极电容将增加放电时间、这将增加控制器内部栅极电路上的应力。 是的、如果栅极电路在更长的时间段内灌入230mA 电流、则可能会损坏栅极电路。

    我们强烈建议您在栅极实现以下电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    YUto Sakai、您好!

    你还有其他问题吗? 如果不能,我们可以关闭这个线程吗?