This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM1117:温度范围和 IT#39;s 运行

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/755271/lm1117-temperature-range-and-it-s-operation

器件型号:LM1117

你好。。。

 我们如何在-32°C 的温度下使用 LM1117MP-5.0/NOPB 而不是 LM1117IM-5.0/NOPB。

例如、耐用性、占空比、输出电压偏差、输出电压变化等

我想知道您的快速答案。

谢谢。。。

BST rgd...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Keeryong:

    LM1117IMP 器件的额定温度为-40至125C、LM1117MP 器件的额定温度为0至125C。 根据您的工作条件选择具有规格的 LDO。 TI 不提供超出建议工作温度范围的性能规格(输出电压偏差、输出电压变化等)。