This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24780S:BQ24725a 和 BQ2478080之间的 I2C 访问差异

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24725A, BQ24780S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/755392/bq24780s-the-difference-of-i2c-access-between-bq24725a-and-bq24780s

器件型号:BQ24780S
主题中讨论的其他器件:BQ24725A

您好、先生、

我们将 BQ24725a 替换为 BQ24780s。 如果寄存器相同、我假设 I2C 代码应100%重新使用。 当我向 ChargeOption 的寄存器0x12H 写入时、在具有 BQ24725a 的旧 PCBA 上相同的程序成功、但在具有 BQ24780s 的新 PCBA 上失败。 根据 LA 的分析、从器件地址和寄存器字节被取回、但第一个数据字节未被取回(NACK)。 BQ24725a 和 BQ24780s 的 I2C 访问之间的软件或硬件是否有差异?

此致、

Langston

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    朗斯顿

    寄存器内容与 BQ24780S 和 BQ24725A 不同。 您可以查看我们的数据表以了解更多详细信息。

    我附加了一个页面文件、以显示它们的寄存器差异。 与 BQ24725A 相比、BTW、BQ24780S 更强大。

    谢谢

    e2e.ti.com/.../6180.1.pdf