This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:UCC28180栅极驱动器波形

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/754050/ucc28180-ucc28180-gate-driver-waveform

器件型号:UCC28180

下面是 UCC28180栅极驱动器波形。  PFC MOSFET 有时会爆炸。  你有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jack:
    您的电路存在一些问题、需要比栅极驱动波形更多的信息来解释所发生的情况。
    请使用最新的 BOM 将您的 PFC 原理图电路连接到一起。
    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请查看 SCH 和 BOM、  L=300uH   thxe2e.ti.com/.../GebPRP-10x4-20181108.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jack:
    感谢您连接原理图。
    您的输出电压似乎设置为760V、电容器的额定电压为420V。
    这是对的吗?
    我可以看到、MOSFET Q2的漏极到接地之间有1nF 的电容 C1。
    该值太大、无法使用。
    尝试删除 C1
    此外、Q2的栅极源极上还有一个100k 电阻器 R12。
    尝试制作这一个10k。
    10K 通常用于此应用。

    最后、我建议您为此应用运行 Excel 计算器工具、并仔细检查电路中的组件值是否正确。

    此致
    John