请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
我 找不到 UCC27424DR 的 UVLO
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我 找不到 UCC27424DR 的 UVLO
您好、用户:
感谢您与高功率驱动器团队联系、我叫 Mamadou Diallo、我将帮助您回答您的问题。
下面的线程解决了这个问题。
典型性能如图21至24的"典型特性"曲线所示。 图23显示了输出在 VDD 上升沿2V 开始开关、对于驱动器 UVLO 而言、该上升沿非常低。 图24显示了大约1.5V 的下降沿 UVLO。 链接
如果您有其他问题、请告知我们、如果您的问题得到解决、请按绿色按钮。
谢谢你。
此致、
-Mamadou