This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 适用于宽输入电压的直流/直流解决方案

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/755254/dcdc-solution-for-wide-vin

你好  

    我们是否有任何更具成本效益并符合以下电源规格的解决方案? 谢谢你。  


规格:
Vin = 3.5V~40V、Vout = 3.3V、Iout = 2A 或1.5A (成本较低、先到)
软启动功能是必需的,包括或外部电路 都对它们来说是可以的。 
不需要电源正常。 



BR
Patrick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:  

    我建议并鼓励您使用 WEBENCH 电源设计器来设计您的电源: https://webench.ti.com/power-designer/switching-regulator  。

    根据您指定的参数、WEBENCH 为  3.3VOUT/2A 宽输入电压电源生成了1个 LM5143-Q1-Interleave 设计。   

    如果您在生成和查看此设计后有其他问题、可以发布新的 E2E 主题。  

    如果一切都很清楚、并且您认为此设计最适合您的产品、请在此处回复并告知我们。  

    感谢您使用 E2E、

    ~Leonard