This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92602-Q1:关于 TPS92602-Q1 CC 与放大器;CV 模式

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/753549/tps92602-q1-about-tps92602-q1-cc-cv-mode

器件型号:TPS92602-Q1

尊敬的 TI:

对于本部分、我们知道两者都具有函数 CC 和 CV、我们如何知道 LED 驱动器设置为 CV 或 CC 模式?

它是否基于 LED 器件来确定它在 CC 或 CV 模式下工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Johnny、

    我们已指派相关工程师为您提供帮助、并将很快回复。

    谢谢。
    此致、
    Kenneth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Johnny、

    它取决于 LED 负载的电压和电流。 如果电路在电压设定点之前达到电流设定点、它在 CC 模式下工作。 如果电路在电流设定点之前达到电压设定点、则在 CV 模式下工作。 电流设置点取决于 RLED_SNS 电阻器。 电压设置点取决于 OVFB 引脚上的电阻分压器。