This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25710:POR 何时发生?

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/754947/bq25710-what-time-exactly-does-por-happen

器件型号:BQ25710

大家好、

   我想知道 POR 发生的确切时间、并在由直流电源供电时设置默认值。

   我在数据表的9.3.3部分中注意到、转换器在 Vbus>VVbus_Conven 之后加电150ms。 POR 发生的时间是这样吗?

   谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Max、

    当达到 UVLO 阈值时立即执行 POR。 数字内核的所有内部偏置电路均因断电而关断。 这意味着、一旦充电器施加的电压高于 UVLO 阈值、每个设置都会恢复到默认状态。


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Joel。