请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
我们需要设计一个良好的低噪声降压转换器(3.3V/8A)。 您是否有任何好的建议
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们需要设计一个良好的低噪声降压转换器(3.3V/8A)。 您是否有任何好的建议
您好、广义、
我建议并鼓励您使用 WEBENCH 电源设计器来设计您的电源: https://webench.ti.com/power-designer/switching-regulator 。
根据您指定的参数、WEBENCH 为3.3VOUT/8A 电源生成了76种不同的设计。 根据此设计最重要的标准、您可以单击"排序依据:"、比较拓扑和参数、选择最符合您需求的设计。 在本例中、您说过"低噪声"、因此您可以按 Vout p-p 对设计进行排序 您还可以使用页面左侧的滑块筛选器进一步细化选择。
如果在此过程结束后您有其他问题、您可以根据您选择的器件和拓扑发布新的 E2E 主题。
如果一切都很清楚、并且您认为设计最适合您的产品、请在此处回复并告知我们。
感谢您使用 E2E、
~Leonard