This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 非标准电源设计

Guru**** 2977510 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC25710, UCC25600, UCC28C43

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/753857/design-of-a-non-standard-power-supply

主题中讨论的其他器件:UCC25710、 UCC25600、 UCC28C43

大家好、

我正在寻找一些直流电源解决方案、但我不太熟悉电源技术。

 我的项目需要两个180V 90W 隔离式电源或一个-+180V 双输出电源。  输入电压为220V 50Hz。 遗憾的是、该电源电压不是标准电压。 我很难买一个商业的。 我还发现了 TI 提供的一些 PFC 控制器、并且是否可以使用 PFC 电路来提供此电压。 PFC 电路看起来更简单。 该电压用于为放大器供电。 我希望电路简单可靠。  

我将非常感谢你的宝贵建议。

最好的,

Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Leo、

    PFC 通常是升压电路、它仅具有升压电压功能、不具有隔离功能。 因此、我认为它不适合您的请求。
    在为您推荐电源拓扑和 IC 之前、我想了解更多电源规格请求。
    输入电压范围?
    2.输出电压的容差?
    3.您是否对功率效率和功率因数有要求?
    否则、您说过您需要两个180V 90W 隔离式电源、它们是否可以用180V 1A 电源替代?

    此致、
    Teng
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    范围约为210V 至230V 50Hz 交流电。

    2.输出电压为180V 至200V DC

    3.无需效率或功率因数。

    180V 1A 正常、但实际上我需要-180V-0V-+180V 电源。 如果它只能输出180V、我认为需要隔离 。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Leo、

    根据您的请求,如果您设计两个180V 0.5A 电源或双路-+180V 输出电源,则可以将反激式拓扑与 TI 电流模式 PWM 控制器 UCCx8C4x 系列 IC 配合使用。 如果您设计一个180V 1A 电源、LLC 拓扑有助于实现高效率和高功率密度、同时实现高成本和硬设计。 您还可以选择 TI 的多个 LLC IC、例如 UCC25600、UCC25630x、UCC25710等

    此致
    Teng
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我通过 Web 工具查找电路。 它基于 UCC28C43。 我注意到这个警报、我很困惑控制器芯片是否会有如此高的结温? 这个芯片没有占空比限制、它在启动时会有问题吗? 我还记得上次我的所有升压电路都损坏了、因为它无法启动并保持 MOS 导通。 )

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo、

    您可以相信数据表中 UCC28C4x 系列的额定工作温度范围是–40°C 至105°C

    破坏的主要原因是参数设计。  该器件通过将 CS 引脚连接到 MOSFET 源极电流感应电阻器来提供过流保护。

    如果您 仍然担心启动时的大电流会损坏器件、可以在外部实现软启动控制、如下所示。

    此致、

    Teng