This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25120A:仅显示0.5V-1V 输出

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25120A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/754301/bq25120a-only-seeing-0-5v-1v-out

器件型号:BQ25120A

您好!

我们  已按照数据表中的"布局示例"布局了 BQ25120A。 在该示例中、PGND 实际上未连接到 GND、我认为这是数据表中的错误、因为 PGND 引脚的说明指出应将其接地(请参阅 下图)。  

然后、我们使用接地线在 PCB 上更正了这一点。  我们完成此操作后、BQ25120A 就停止工作。 如果我们删除了修复、 BQ25120A 将不会恢复使用。 它仅在0.5V-1V 之间生成。 请参见下图。

有什么想法吗?

信号。 仅在 USB 上运行。 当电池也存在时、我们也会看到同样的行为。

我们的布局... 在制作 PCB 后添加了 PGND 到 GND。

来自数据表:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yuri、

    我想我发布了两次相同的图片、但我知道您所指的是什么。 当然、两个 GND 都需要在某个点绑定。 我们将它们显示为单独的、因为许多应用具有多个接地、并且它们希望隔离 PGND 和 AGND 以防止噪声问题。

    我仔细查看了您的原理图、看起来不错。 新 GND 是如何连接的? 是否有连接到多个位置的选项?

    您是否尝试过仅为 VBAT 供电? 当您提到 BQ25120A 停止工作时、您是否指的是 I2C 故障?

    此致、
    Gautham
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是数据表中的建议布局(不确定为什么在初始帖子中未显示)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。 当然可以。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gautham、

    以进行澄清。 当我们说停止工作时、这意味着它不再生成1.8V 输出。 它产生大约0.7V 的电压。

    我们将 PGND 连接到与 GND 引脚相同的布线

    仅连接电池时也会发生同样的情况。 (参见下图)。 BQ 生成的值较低。 对于电池、应该为1.8V 的电压最终为0.36V、而对于 USB 电源、电压为0.7V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yuri、

    由于我需要您提供更深入的信息、我将向您发送一封电子邮件、我们可以在那里进行讨论。

    谢谢、
    Gautham
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yuri、

    由于未连接 PGND 和 GND、这可能导致问题。 我正在关闭此帖子、但您有我的电子邮件。

    返修完成后、请发布新主题或随时直接与我联系。

    此致、
    gautham