This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100EVM:具有微控制器的 BQ34Z100 EVM 接口

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/752075/bq34z100evm-bq34z100-evm-interface-with-microcontroller

器件型号:BQ34Z100EVM
主题中讨论的其他器件:BQ34Z100

是否可以使用 I2C 协议与此模块与微控制器(我的是 Tiva C)连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、这是可能的。 许多用户已将基于 Cortex 的微控制器与 BQ34Z100搭配使用。

    此致、
    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在哪里可以找到该代码的任何示例?
    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ahmed、

    我没有代码示例、但我可以向您指出一个可能有用的应用手册: www.ti.com/.../slua801.pdf
    我还注意到、用户已将代码示例发布到 Github -可能值得进行搜索以查看可用内容。

    此致、
    Matt