This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9240:不带 USB 转 GPIO 适配器的 ML605 UCD9240配置

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD9240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/754272/ucd9240-ml605-ucd9240-configuring-without-usb-to-gpio-adapter

器件型号:UCD9240

亲爱的朋友
我有 Xilinx ML605电路板、由于错误的电源连接而损坏。 现在我正在尝试修复它、发现其中一个 UCD9240芯片发热、无法正常工作。 我已经订购了新的、但现在我需要对其进行配置。
我从以下页面下载了项目: www.xilinx.com/.../56811.html
我下载了 FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER 来配置芯片、但我发现要从项目中导出十六进制文件、我需要连接 USB 转 GPIO 适配器。 我有许多基于 FTDI 芯片的 USB 到 i2c 转换器、并且拥有一个基于 STM32 MCU 的转换器、但没有一个 USB 转 GPIO 适配器。
我的问题是:
没有 USB 转 GPIO 适配器时、是否可以将 UCD9240芯片配置为 Xilinx ML605出厂默认设置?

很多

Sergey。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sergey、

    我们将有人来回答您的问题。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sergey:

    您可以使用 Fusion GUI 将配置导出为"数据闪存脚本"(.csv)文件。 数据闪存脚本文件是将数据闪存编程到 UCD 器件的一个分步文件。 然后编写您自己的程序来解析脚本文件、以便向器件发送 SMBus/I2C 命令。 有关更多详细信息、请参阅" UCD 器件的配置编程"文档。 可以在 Fusion GUI -> Help 菜单-> Document Help Center -> GUI 中找到该文档

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的安妮
    非常感谢您的回复。
    您的回答对我很有帮助、但我仍有疑问。 我找不到 Fusion GUI 工具。 它是否是独立应用程序(是否可以提供链接?) 还是 Fusion Digital Power Designer 的一部分?
    我在 www.ti.com 上下载了 Fusion Digital Power Designer v7.1.1。 在此软件中、我只能在离线模式下运行应用程序。 在此模式下、我没有找到您谈到的工具。

    很多
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sergey、

    Fusion GUI 是 Fusion Digital Power Designer 的简称。 在离线模式下、您无法导出闪存文件;请连接到 EVM 板、以便在 FusionGUI 中显示导出闪存文件的选项。

    安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的安妮
    非常感谢您的回复。
    这是我的主要问题、我在第一篇帖子中尝试解释了这一问题。
    我没有任何 EVM 适配器。 我仅损坏了我要修复的 Xilinx ML605电路板。 本周结束、我将重新下载 UCD9240芯片、我需要将配置加载到它。 但我只有第三方 USB 转 i2c 转换器和 XDS510 USB JTAG 仿真器。 现在、我正在尝试使用我拥有的工具、找到一种生成.cvs 文件的方法、以在 ML605电路板中加载出厂默认配置。 新 USB 适配器的交付在我所在地区的新年假期中很痛苦。

    Xilinx 已上传 UCD9240芯片的项目文件、但未上传.CVS。
    如果在没有 USB 适配器的情况下无法生成.cvs 文件-是否有人有机会为 ML605电路板生成.cvs?

    非常感谢