This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:VIN 的最大分压器

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/754821/bq35100-maximum-voltage-divider-for-vin

器件型号:BQ35100

您好!

我们在设计中使用的是 BQ35100。 我们有2节锂亚硫酰电池、大约为7.2V。

由于 VIN 只接受0到1V 之间的电压、我们必须使用分压器来降低电压。 我们希望尽可能减小通过分压器消耗的电流。 这是因为我们的器件将在低功耗状态下花费大量时间。

BQ35100将在 EOS 或累加器模式下使用。

我的问题是。 可以/应该使用哪个最大的电阻器来进行此设置? 此外、是否完全需要分压器、也许还有另一种方法来实现它?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    建议使用分压器。 确保不要超过芯片的绝对最大值。

    我们更喜欢在累加器模式下使用 bq35100、除非您确实只需要 SOH 测量。