主题中讨论的其他器件:LP87562-Q1
由于 LP87562尚不可用、我将使用10m Ω 电阻器(在反馈点之后)结合 LP87564的三个输出。 电流平衡工作正常、输出噪声非常低。 我应该知道这种方法是否存在任何问题?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
由于 LP87562尚不可用、我将使用10m Ω 电阻器(在反馈点之后)结合 LP87564的三个输出。 电流平衡工作正常、输出噪声非常低。 我应该知道这种方法是否存在任何问题?
尊敬的 Julian:
由于该器件配置为四相并使用自动增相/减相、因此即使未连接该四相、当负载增加到足够高时、转换器也可能尝试使用第四相。 在瞬态情况下、电流也会较小。 当没有电流流经第4相时、这可能会导致错误故障和意外行为。
无论如何、该器件不能在这种配置下工作、并且在使用时未进行如您所述的验证/验证。 因此、我们无法确保它在所有情况下都能正常工作、我们不建议在该配置中使用。
是否也无法在应用中连接第四相? BTW 相位之间无需电阻器、可直接在多相配置中连接在一起。 在四相配置中、器件使用 FB_B0作为正反馈、使用 FB_B1作为 GND 反馈。 电流平衡是通过测量流经内部 高侧 FET 的电流来完成的。
我们为 LP875x 系列提供了不同相位配置的引脚、因此我建议联系当地销售团队并检查我们为您的应用提供的产品。 如果业务案例足够强大、也可以进行自定义 OTP 开发。
谢谢。
此致、
Tomi Koskela
您好、Tomi、
LP87564具有四个独立的输出通道。 因此、它不提供电流平衡来并行使用输出。 我在一个实验中验证了这一点、一个输出往往会占用整个负载。 为了通过反馈电压强制进行电流平衡、我在每个单独通道的反馈点之后添加了10m Ω 电阻器。 我打算并联使用的三个通道被编程为相同的电压和电流限制。 我没有收到 LP87564的任何错误/故障、电流平衡工作正常。 我以一个阶跃方式将负载从50%变为100%、以模拟我们的实际负载。 我知道我可以使用 LP87562、但问题是该器件在分销商或 TI 没有库存。 因此、我将使用此权变措施。 从一般可用的文献中、特别是从 TI 获得的文献中、我似乎可以并行使用直流/直流电源轨、因为 LP87564输出会进行90度异相切换、LP87564使用电流模式内部控制环路。 LP87564不会产生或增加相位、因为它用于四个独立输出。 我知道您尚未测试我的配置、问题是:我会遇到什么问题?
谢谢、
Julian。