This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LMG1020EVM-006:激光电流测量

Guru**** 2814145 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LMG1020EVM-006, LMG1020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/754553/tina-spice-lmg1020evm-006-laser-current-measurement

器件型号:LMG1020EVM-006
主题中讨论的其他器件:TINA-TILMG1020

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

尊敬的先生、请为我提供 LMG1020-1020-EVM LTSPICE 模型

2.如何测量激光电流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    LMG1020-EVM-006中施加的高电压和激光二极管电流之间的关系是什么
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、veerababu、

    感谢您发帖并关注 LMG1020EVM-006。

    1.有关 SPICE 模型、请参阅 LMG1020产品文件夹中的工具和软件部分。

    2.您可以通过外推峰值光学脉冲来测量激光电流、从而使用校准仪器(对于 LMG1020 TIDA、为 Thorlabs PDA150A 第3.2.2节)测量峰值功率  

    其中、制造商提供了光学输出与电流间的关系图、供您轻松推断激光电流。  

    施加的总线电压越大、越容易克服环路电感、从而实现更高的峰值电流。 对于给定的脉冲宽度、可以找到峰值电流。 这种关系可以在 TIDA 的图3中看到。

    如果您有任何疑问、请告诉我!

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢主席先生,
    我想设计具有集成 GaN FET、10nsec 脉宽8-10kHz PRF 30Amp 的激光驱动器。 您能不能建议好的集成式 GaN 或模块
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    我只是想告诉大家、我已经联系过功率级团队、并要求他们立即发布回复、以获取有关30A 应用的建议。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    目前、EPC 是中压/低压 GaN 的主要制造商。 我建议您访问 http://epc-co.com/epc 以查找合适的 FET。 应该有一个适合您的额定电压/电流的器件、而10ns 导通时间对于 GaN 不是一个严格的要求。  

    谢谢、此致、